结果:找到"紧凑型粗波分复用器 CCWDM 易飞扬通信",相关内容1000条
- 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
- 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
- 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
- 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
- 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
- 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
- 什么是DWDM密集型光波复用?DWDM产品有哪些?
- 密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。可以说,这样的一项技术对于光通信的传输来说,是具有很大的意义的。那么,DWDM的原理是什么呢?它又有哪些的产品应用?在本文中,易飞扬将给大家详细介绍DWDM。DWDM原理在实际操作过程中,为了能够合理的利用单模光纤在1.55pm低损耗区产生的宽带资源,就需要根据不同的频率以及波长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 密集型光波复用 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-30 14:45:00
- 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
- 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗波分复用 CWDM技术 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
- 百科:WDM基础知识
- 接触光通信行业的都听过WDM波分复用这个词吧,但是,WDM是什么呢?易飞扬通信将在本文做一个详细介绍。WDM是什么WDM是WavelengthDivisionMultiplexing,简称:波分复用;是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。WDM产生的背景随着各种业务...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM知识 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 16:38:00
- 你对紧凑型粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
- CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型12&18通道CCWDM模块易...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 紧凑型粗波分复用器 CCWDM 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 17:02:00
- 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
- WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
- 光纤专题:全面介绍光纤和光纤接口
- 大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍。什么是光纤?光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。[在这里要注意]光纤和光缆是有区别的:光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.光纤大小在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种,大致与人的头发的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤接口 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 15:44:00
- 什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
- 近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。什么是粗波分复用CWDM?粗波分...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 粗波分复用 CWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-01 15:16:00
返回